This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:LM5088-2的最大输出电流和负载瞬态问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159610/lm5088-maximum-output-current-and-load-transient-problem-for-lm5088-2

器件型号:LM5088

当一位客户在12A 至0A 条件下测量瞬态数据时、开关不稳定、并且在开关电流变为高电平之后(占空比发生变化)。

请告诉我以下三点:

①How LM5088的最大输出电流是多少? 或 Rs 电阻的最小值如何?

②Is 是否存在以下问题的原因?

我认为波形几乎限制了重新启动时序、但 VSS 下降得太慢。

③About 问题②、较大的 C_RES 值是否有任何影响?

12A→0A 瞬态和不稳定时的・Ω 波形

・μ s 已放大 IL 尖峰计时

【条件】

・μ V 输入电压:45V、输出电压:36V、输出电流:12A_max

・Fsw:245kHz

・R:8mΩ Ω

・C_RES:4.7μ μ s (t_res:大约113ms)

如果需要更多详细信息、请直接联系电子邮件

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satoshi

    我将关闭此主题并通过电子邮件与您联系  

    -李家祥