请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5088 当一位客户在12A 至0A 条件下测量瞬态数据时、开关不稳定、并且在开关电流变为高电平之后(占空比发生变化)。
请告诉我以下三点:
①How LM5088的最大输出电流是多少? 或 Rs 电阻的最小值如何?
②Is 是否存在以下问题的原因?
我认为波形几乎限制了重新启动时序、但 VSS 下降得太慢。
③About 问题②、较大的 C_RES 值是否有任何影响?
12A→0A 瞬态和不稳定时的・Ω 波形

・μ s 已放大 IL 尖峰计时

【条件】
・μ V 输入电压:45V、输出电压:36V、输出电流:12A_max
・Fsw:245kHz
・R:8mΩ Ω
・C_RES:4.7μ μ s (t_res:大约113ms)
如果需要更多详细信息、请直接联系电子邮件
此致、
Satoshi