This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:如何对 BQ27520-G4进行编程

Guru**** 1123240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159581/bq27520-g4-how-to-program-bq27520-g4

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

请帮助我的客户对   BQ27520-G4进行编程:

我正在使用 BQ27520-G4器件开发板载编程。

 

客户向我们发送了随附的编程文件.srec。

它似乎具有以下存储器区域:

  • 0x00004000 - 0x000043FF
  • 0x00100000 - 0x0010FFFF

遗憾 的是、在文档"SLUUA35"中、我找不到编程文件地址和组件寄存器之间的相关性。

因此、我不知道是否需要在 UC 中对该数据进行编程。

客户似乎将该文件与 TI BQ Studio 工具结合使用。

 

以下是我了解的 可用于闪存管理的唯一命令:

 

在器件寄存器下面、我了解 uC 允许进行编程:

  • 子类 ID (使用命令代码0x3E 进行访问)
  • 子类(使用命令代码0x3F 进行访问)
  • 寄存器的偏移量  

 

 

您 能帮助我了解文件的使用方式以及 UC 地址和存储器区域之间的关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不会发布将.srec 文件转换为监测计命令所需的信息。 请  使用 bqStudio 将.srec 转换为 FlashStream 文件(.bq.fs)(使用 bqStudio 将.srec 加载到 EVM 上、"编程"、然后以.bq.fs 文件格式导出 Golden Image)。

    FlashStream 格式具有 文本格式的针对监测计的 I2C 写入指令。 您可以编写一个简单的解析器、如以下应用手册 中所示:www.ti.com/.../slua801.pdf