请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27520-G4 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、
请帮助我的客户对 BQ27520-G4进行编程:
我正在使用 BQ27520-G4器件开发板载编程。
客户向我们发送了随附的编程文件.srec。
它似乎具有以下存储器区域:
- 0x00004000 - 0x000043FF
- 0x00100000 - 0x0010FFFF
遗憾 的是、在文档"SLUUA35"中、我找不到编程文件地址和组件寄存器之间的相关性。
因此、我不知道是否需要在 UC 中对该数据进行编程。
客户似乎将该文件与 TI BQ Studio 工具结合使用。
以下是我了解的 可用于闪存管理的唯一命令:
在器件寄存器下面、我了解 uC 允许进行编程:
- 子类 ID (使用命令代码0x3E 进行访问)
- 子类(使用命令代码0x3F 进行访问)
- 寄存器的偏移量
您 能帮助我了解文件的使用方式以及 UC 地址和存储器区域之间的关系吗?