This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:满负载时的非正弦电流和异常占空比

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035204/ucc28019a-non-sinusoidal-current-and-abnormal-duty-cycle-at-full-load

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件: UCC28180

大家好

我对下面的问题也有相同的问题

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865279/ucc28019a-non-sinusoidal-current-and-abnormal-duty-cycle-at-full-load?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28019%25252525252520PROBLEM#

我的新问题如下:

如果 ViICOMP  持续高于7V、是否会对28019A 造成损害?

2.h 如何计算  Vicomp 的确切值? 似乎没有人回答 前 一个主题中的问题。

 在数据表中、图27显示了如何计算 VCOMP、但我在数据表中找不到如何计算 VICOMP。

由于我的问题 与前 一个线程完全相同、因此我 不会在这里放置原理图和图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie、您好!

    感谢您关注 UCC28019A。

    如果 ICOMP 达到饱和状态、控制器就没有风险、但由于输入电流在输入电压的峰值线路上存在失真、因此 Ithd 和 PF 性能将变得更差。

    在 ICOMP 进入饱和状态之前,确保控制器触发 SOC 最重要的一点是。

    下面是一个捕获的数据、用于显示如何确认它。 该测试基于最小输入电压和满载峰值线路条件。

    控制器达到 ICOMP 饱和后、唯一的方法是降低电流感应电阻值以降低 ICOMP 电压。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我关心 ICOMP 值的原因是有一个奇怪的故障机制。

    我的一些 PFC 板损坏。

    只有电流感应电阻器和28019A 断开、MOSFET 和其它 仍然正常。

    由于在我的设计中、我确实发现 VICOMP 大约为7.3V、所以我怀疑 28019A 是否损坏并导致 PFC 板损坏?

    顺便说一下、我不知道如何通过测试来验证这一点。

    在 ICOMP 进入饱和状态之前,确保控制器触发 SOC 最重要的一点是。  

    处于 SOC 状态时、驱动器信号会是什么样的?

    非常感谢!

    Sophie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您所附的图片似乎 对应 于 UCC28180而不是 UCC28019A、

    您能否为我提供 UCC28019A 的计算 xls 或图片(包括 ICOMP 的计算)?

    谢谢。

    Sophie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我关心 ICOMP 值的原因是有一个奇怪的故障机制。

    我的一些 PFC 板损坏。

    只有电流感应电阻器和28019A 断开、MOSFET 和其它 仍然正常。

    由于在我的设计中、我确实发现 VICOMP 大约为7.3V、所以我怀疑 28019A 是否损坏并导致 PFC 板损坏?

    顺便说一下、我不知道如何通过测试来验证这一点。

    在 ICOMP 进入饱和状态之前,确保控制器触发 SOC 最重要的一点是。  

    处于 SOC 状态时、驱动器信号会是什么样的?

    您所附的图片似乎  对应 于 UCC28180而不是 UCC28019A、

    您能否为我提供 UCC28019A 的计算 xls 或图片(包括 ICOMP 的计算)?

    谢谢。

    Sophie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie、您好!

    是的、捕获的计算是针对 UCC28180的。 UCC28019A 具有与 UCC28180相同的控制方法、您只需根据 UCC28019A 确认 SOC 阈值(与 UCC28180不同)。

    在 SoC 期间、控制器仅通过电压环路计算来限制脉冲宽度。

    如果控制器进入 ICOMP 引脚饱和状态、则在饱和期间脉冲宽度应几乎相同。

    对于 PFC 问题的损坏、您是否能够重现故障?

    如果这是由 ICOMP 饱和引起的、请再次确认在 ICOMP 饱和期间 PFC 电感器是否已经达到饱和。

    我想流经 MOSFET 的电流过大、导致电流电阻器损坏、您能否探测控制器的 VGS 引脚?

    负电压很容易让控制器发生故障。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我 现在无法重复失败、因为我没有找到失败原因。

     PFC 电感器饱和电流高得多(至少>30A)、我认为它不会在正常条件下发生变化。

     这意味  着 PFC 电感器在 ICOMP 讽刺期间不会变(也可以从波形中看到)

    但是、从波形看 、ICOMP 在触发 SOC 之前进入饱和状态、我对吗?

     如果我是对的,这种情况是否会对28019A 造成损害?

    我 还认为通过电阻的电流过大、但 PFC MOS 不会每次断开。 这很奇怪。  

    此外 、直流/直流部件  不会每次损坏。

    波形是在满负载下获得的。

    输入电压:230VC

    PO:400W

    CH2:VGS (不规则占空比和频率)

    CH3:ICOMP (约7.2V)

    通道4:IIN

    谢谢。

    Sophie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我 现在无法重复失败、因为我没有找到失败原因。

     PFC 电感器饱和电流高得多(至少>30A)、我认为它不会在正常条件下发生变化。

     这意味  着 PFC 电感器在 ICOMP 讽刺期间不会变(也可以从波形中看到)

    但是、从波形看 、ICOMP 在触发 SOC 之前进入饱和状态、我对吗?

     如果我是对的,这种情况是否会对28019A 造成损害?

    我 还认为通过电阻的电流过大、但 PFC MOS 不会每次断开。 这很奇怪。  

    此外 、直流/直流部件  不会每次损坏。

    波形是在满负载下获得的。

    输入电压:230VC

    PO:400W

    CH2:VGS (不规则占空比和频率)

    CH3:ICOMP (约7.2V)

    通道4:IIN

    谢谢。

    Sophie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie、您好!

    根据您的波形、ICOMP 电压已经达到7.2V、但在 UCC28019A 中只有5.6V 线性范围、一旦 ICOMP 电压介于5.6-7.5V (绝对电压)之间、脉冲宽度可能不是常规的、 但是、如果 PFC 电感器不达到饱和状态、不规则脉冲不应导致控制器和电流感应故障。

    我建议您仔细检查在 ICOMP 饱和条件下是否存在任何 PFC 电感器饱和并导致大电流流经 MOSFET。

    另一个建议是、我要特别注意控制器 DRV 引脚上的负电压。 如果故障从 DRV 引脚开始、控制器可能会发生故障、并导致大电流流经 MOSFET、然后导致电阻器发生故障。

    与 控制器相比、栅极引脚上的负电压通常具有很强的 MOSFET。