Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV, TPS92518, LM5085
主题中讨论的其他器件: TPS92518、 LM5085
大家好、我正在寻找适用于潜水灯带的 LED 驱动器的备选器件。 条带数量可变、从而增加24V 并联 LED 灯串、总电流消耗高达10A。
需要以无法目视检测到的频率进行 PWM 调光。
输入电压高达60V
TPS92518HV 是否是使用的理想选择?
是否可以对器件进行设置、以便如果有一组仅需要100mA 电流的 LED、则电压仍为24V。 如果有1000个套件需要10A 集体电流、则情况相同?
该器件的两个输出是否可以并联组合以满足10A 要求?
谢谢!