This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:用于10A/24V 应用的 LED 驱动器

Guru**** 2507685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV, TPS92518, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036452/tps92518hv-led-driver-for-10a-24v-application

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件: TPS92518LM5085

大家好、我正在寻找适用于潜水灯带的 LED 驱动器的备选器件。  条带数量可变、从而增加24V 并联 LED 灯串、总电流消耗高达10A。

需要以无法目视检测到的频率进行 PWM 调光。

输入电压高达60V

TPS92518HV 是否是使用的理想选择?

是否可以对器件进行设置、以便如果有一组仅需要100mA 电流的 LED、则电压仍为24V。  如果有1000个套件需要10A 集体电流、则情况相同?

该器件的两个输出是否可以并联组合以满足10A 要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    TPS92518是此类应用的理想选择。  该器件可调节电流、因此当您说 LED 仅需要100mA 时、TPS92518将提供100mA 电流、电压将是 LED 堆叠电压为100mA 时的任何值、它无法控制电压、因为它是驱动 LED 的电流源。

    您是否计划通过 PWM 输入设置平均电流?

    您是否正在查看具有多种输出电流设置的一种设计?

    通道可以并联、但也可以设计为从一个通道输出10A 电流、因为它是一个控制器。

    请注意、我理解: "能否设置器件、以便如果有一组 LED 仅需要100mA 电流、则电压仍为24V。  如果有1000个套件需要10A 集体电流、则情况相同?"。  您是否说1000个灯串从一个器件运行10mA?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin -感谢您的回答!  请原谅我愚蠢的问题-我对电流模式控制器不熟悉。

    我的理解是、您将电流模式控制器设置为特定电流、例如我的情况下为10A、控制器将尝试提供该电流。  如果您的负载是固定的、这会很好地发挥作用。  问题是、我不知道我的负载可能是什么。  如果仅连接一串 LED、则 LED 的额定电流为、假设每组100mA、24V 时的总电流为300mA。  由于这远低于最大10A 设置、我猜控制 器将在 LED 灯串上输出接近60V 的电压、从而在实际电流为750mA 时将每个段的电流驱动高达250mA、并且可能会过度驱动 LED 和限流电阻器。  而在100个 LED 满负载下、我们将达到10A 限值、线路上的电压将约为24V、LED 将以其设计的电流电平运行、一切都很好。

    在这种情况下、电压模式控制器似乎更符合我的要求、但调光变得很困难(也许有一种很好的方法可以调暗此配置?  请注意、我需要具有10个预设级别的数字调光)

    下面的图表显示了最小负载情况与最大负载情况之间的一个示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    因此、如果您将控制器设置为10A、则如果您仅连接三个灯串、则会损坏 LED/限流电阻器。  与 LED 串联的电阻值是多少?

    系统是否知道连接了多少个 LED 灯串、或者这是终端用户决定的?

    如果我在24V 时取100mA、在60V 时取250mA、则串联电阻器的计算结果为240欧姆。  在24V、24V/240欧姆条件下、如果 LED 不存在、则为100mA。

    了解 LED/电阻器是什么有助于确定这一点、这一点很有帮助。  数据表和串联 LED 的数量也会有所帮助。  我猜您需要的是电压输出以及限制流向每个 LED 灯串的电流的某种方法。  如果您不想降低效率、则很难使用电阻器。  这是由于 LED 的 VF 随温度下降而导致的。  如果您尝试调节每个灯串的电流、则需要在电源输出端进行多个连接、并需要大量附加电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有关于要使用的确切 LED 条的详细信息-我正在尝试适应通用条。  100mA 示例是我为方便计算而选择的数字:)  LED 条的示例:  2835 120条灯系列(risingsunled.com)、  Lumilum_IP20_24V_Single_Color_and_RGB_Strip_Lights_1.pdf (shopify.com)

    我的目标是能够从这个输出中为值高达10A/240W 的条带供电并进行调光。

    将60V 降至~28V 的中间功率级 进入 TPS92518是否是可行的解决方案?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、我是否可以使用10A 直流/直流稳压器并在其与 LED 条之间放置一个 PWM FET、如下所示:

    直流/直流转换器是否能够很好地处理负载开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这些 LED 需要一个电压源、这也使得设计您正在处理的工作变得更加容易。  "将60V 降至~28V 的中间功率级 进入 TPS92518是否是可行的解决方案?"  TPS92518是一款电流调节器。  如果您将其设置为10A、它将在接近最大占空比的情况下运行、因此如果输入为28V、则输出将接近28V。  最好只从60V 电压中创建24V 电压输出。  这些 LED 不需要、只需要24V 电压。  您可以从电流稳压器运行一个或多个灯串、但它只能是一个配置。  示例包括三个灯串、TPS92518需要设置为300mA 输出。  这将是唯一一种可以使用的配置。

    这取决于直流/直流转换器和 PWM 频率。  从满负载变为空载并返回。  它还取决于您希望能够通过 PWM 占空比更改光输出的速度。

    如果有很多输出电容和低带宽、它会很好地工作、但您无法非常快速地更改 PWM 占空比。  如果带宽足够高、足以响应负载阶跃、但如果存在控制环路、则可能会/将会出现过冲和下冲、但这将允许快速 PWM 占空比变化、则也可以很好地工作。

    我注意到一个声明必须使用2类电源运行。  此安全规格将电源输出功率限制在100W 以下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、对于电压模式降压稳压器、我看到 LM5085降压转换器满足输入/输出电压和电流的基本规格。   数据表中提到了超快的负载瞬态响应。  您能告诉我这是不是合适的器件、还是我缺少任何问题吗?  我的目标是以足够快的速度运行 PWM FET、使 LED 调光时闪烁不明显。  这可能需要一些实验来确定所需的频率。

    再次感谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我不知道该部件、其他组将支持直流/直流稳压器。  但是、阅读数据表时、我有两个问题。  第一、它是 P 沟道控制器。  P 沟道 MOSFET 往往比 N 沟道 MOSFET 具有更差的性能。  不过、它的工作原理是、MOSFET 成本将比类似的 N 沟道 MOSFET 高出很多。  第二、由于其工作方式、我不确定这是否能够以非常低的输出功率运行。  折返频率看起来是如此、但它似乎始终在运行、这意味着最低负载要求或进入 OVP。  最好在直流/直流转换器上搜索您的应用或发送另一篇帖子。

    PWM 频率非常有趣。  通常、在100-120Hz 以上、这并不是直接明显的、但运动会发生一些奇怪的情况、而且还会对系统进行采样、例如数字录音。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin -感谢您帮助了解92518。  这次谈话对我有很大的教育:)