请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2116 您好!
我在手动模式下使用 PSpice for TI 和 TPS2116模型进行仿真、但它似乎无法正常工作。 IN1固定为5V、IN2固定为3.3V、MODE 为0V (连接至 GND)、PR1为0V。在这些条件下、OUT 为零伏 、但从数据表中可以看出它应该为5V。 该模型在此工作模式下不准确?
遗憾的是、我手上没有 TPS2116样片来进行真正 的测试。
谢谢你