This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:仿真失败

Guru**** 2531210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035431/tps2116-simulation-failed

器件型号:TPS2116

您好!

我在手动模式下使用 PSpice for TI 和 TPS2116模型进行仿真、但它似乎无法正常工作。 IN1固定为5V、IN2固定为3.3V、MODE 为0V (连接至 GND)、PR1为0V。在这些条件下、OUT 为零伏 、但从数据表中可以看出它应该为5V。 该模型在此工作模式下不准确?

遗憾的是、我手上没有 TPS2116样片来进行真正 的测试。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edoardo、

    我将检查该模型、并通过 EOD 9/13返回给您。 该器件应在 MODE =低电平、PR1 =低电平时选择最高输入电压。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edoardo、

    我在 PSPICE 方面遇到了一些技术问题、因此无法确认模型上的行为; 但是、我在实验室中进行了测试、以确保 EVM 的 运行情况完全符合数据表中的规定、而不是您运行的仿真所指示的那样。 我将在本周结束前确认您在该车型上看到的行为、并将与您保持联系。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edoardo、

    我也无法让此用例用于仿真。 我将请求修复它。 感谢您将此模型故障提请我注意。  

    此致、

    Kalin Burnside