This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:在压降条件下工作时,会影响或降低哪些性能?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036301/tps74401-what-performance-would-be-affected-degraded-when-works-in-dropout

器件型号:TPS74401

你(们)好

我们使用 TPS74401将3.5V 转换为3.3V、以便为规格为3.15V~3.6V 的负载 IC 供电。 负载电流为~2.5A

通过某种方式、我们发现测量值 Vin=3.21V 和 Vout=3.15V、并且负载 IC 看起来运行良好。 TPS74401的温度看起来不错。

74401的 V_dropout 为115mV (Vbias = 5V)、很明显、现在它在压降区域工作、 这是不正确的。 我是否可以询问 哪些性能/参数会受到影响?  请提供详细说明。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在压降模式下、没有稳压功能、输出电压始终为 VIN - VDO、这意味着没有 PSRR、输出随输入变化。  

    您是否测量了输出电流? 它是您期望的2.5A 吗? 如果2.5A 时的压降电压仅为60mV、这会有点奇怪、但 如果输出电流接近1.5A、这是合理的、因为图6显示在室温下且 VBIAS - VOUT ~ 1.5V 时、压降电压接近60mV。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您的意思是 输出电压始终为 VIN - VDO。  我假设没有 PSRR 意味着输入噪声将出现在输出上?

    测得的负载电流 rms 为1A,峰值为2.8A (我们有脉冲纹波负载)。 我设法将 输入电压增加到3.8V、输出正确为3.3V。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您回答正确、我已编辑我的注释以更正错误。

    是的、无 PSRR 意味着所有噪声都从输入传递到输出。  

    我很高兴你能解决这个问题。

    此致、

    Nick