你(们)好
我们使用 TPS74401将3.5V 转换为3.3V、以便为规格为3.15V~3.6V 的负载 IC 供电。 负载电流为~2.5A
通过某种方式、我们发现测量值 Vin=3.21V 和 Vout=3.15V、并且负载 IC 看起来运行良好。 TPS74401的温度看起来不错。
74401的 V_dropout 为115mV (Vbias = 5V)、很明显、现在它在压降区域工作、 这是不正确的。 我是否可以询问 哪些性能/参数会受到影响? 请提供详细说明。

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们使用 TPS74401将3.5V 转换为3.3V、以便为规格为3.15V~3.6V 的负载 IC 供电。 负载电流为~2.5A
通过某种方式、我们发现测量值 Vin=3.21V 和 Vout=3.15V、并且负载 IC 看起来运行良好。 TPS74401的温度看起来不错。
74401的 V_dropout 为115mV (Vbias = 5V)、很明显、现在它在压降区域工作、 这是不正确的。 我是否可以询问 哪些性能/参数会受到影响? 请提供详细说明。

谢谢!
您好!
在压降模式下、没有稳压功能、输出电压始终为 VIN - VDO、这意味着没有 PSRR、输出随输入变化。
您是否测量了输出电流? 它是您期望的2.5A 吗? 如果2.5A 时的压降电压仅为60mV、这会有点奇怪、但 如果输出电流接近1.5A、这是合理的、因为图6显示在室温下且 VBIAS - VOUT ~ 1.5V 时、压降电压接近60mV。
此致、
Nick