This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:电流感测增益?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036408/lm3478-current-sense-gain

器件型号:LM3478

我将使用该部件设计升压转换器。 没什么特别的、仅12V 至48V、输出电流为0.5A。 但是、这确实会将其推入 CMC 模式、这种模式比较复杂。  

通过"改进的"webench、我们在传统的闪存 webench 中不再提供强大的补偿调节工具、我对 Webench 自动建议的200Hz 交叉频率不满意? Pish 时尚、 在美好的旧时光、您可以将补偿部件调整到您的心中、并实时查看极点/零点和波特图。  

我指 的是 AN-1286/SNVA067C 文档  和 Sheehan 的"SMPS补偿轻松实现"白皮书。 后一个是 Sheehan 的"了解和应用电流模式控制"的简化版本

Sheehan 的工作问题是、数据表中通常未定义电流感测增益、而 LM3478也是如此。 此处的"A"参数缺失。

在 LM3478方框图中、表示没有放大、ISEN 直接连接到 PWM 比较器:

AN-1286应用手册还暗示放大是一个。 根据此简化公式、电流感测 增益的定义如下:

  

Sheehan 的纸张具有与以下公式相同的方程式:

如果 A=1、这两者是相同的。 那么、换句话说、电流感应输入中根本没有增益、还是 AN1286存在误差?

注意:在这里详述的 AN-1286应用手册中有一个不正确的公式、最好将其更正为 :LM3478:针对 LM3478升压控制器的 AN-1286补偿-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olli、

    感谢您使用 LM3478。 正确、电流感应增益为1。

    此外、以下是可用于对环路和功率级进行建模的工具: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 实际上、Sheehan 的论文与 AN1286相似、可疑的是、但显然他以前在 National 工作、而不是 Analog、所以他可能不是同一个人。 后来根据2007年关于 CMC 建模的文件对 AN-1286进行了修订。