我将使用该部件设计升压转换器。 没什么特别的、仅12V 至48V、输出电流为0.5A。 但是、这确实会将其推入 CMC 模式、这种模式比较复杂。
通过"改进的"webench、我们在传统的闪存 webench 中不再提供强大的补偿调节工具、我对 Webench 自动建议的200Hz 交叉频率不满意? Pish 时尚、 在美好的旧时光、您可以将补偿部件调整到您的心中、并实时查看极点/零点和波特图。
我指 的是 AN-1286/SNVA067C 文档 和 Sheehan 的"SMPS补偿轻松实现"白皮书。 后一个是 Sheehan 的"了解和应用电流模式控制"的简化版本
Sheehan 的工作问题是、数据表中通常未定义电流感测增益、而 LM3478也是如此。 此处的"A"参数缺失。

在 LM3478方框图中、表示没有放大、ISEN 直接连接到 PWM 比较器:

AN-1286应用手册还暗示放大是一个。 根据此简化公式、电流感测 增益的定义如下:

Sheehan 的纸张具有与以下公式相同的方程式:

如果 A=1、这两者是相同的。 那么、换句话说、电流感应输入中根本没有增益、还是 AN1286存在误差?
注意:在这里详述的 AN-1286应用手册中有一个不正确的公式、最好将其更正为 :LM3478:针对 LM3478升压控制器的 AN-1286补偿-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛