大家好、
我的一位客户正在考虑将 LM5118用于他们的新产品。
它们对电源输入/输出的要求如下。
VIN=15V~28V、Vo=24V 或48V、IO=0.1A、两种电压。
它们只想使用反馈电阻比来改变输出电压(Vo)、而无需外设部件(L、C、FET、补偿 R 和 C 等)。
是否可以仅在反馈电阻器比率变化的情况下生成24V 或48V 电压?
如果是、您能否告诉我如何确定每个器件参数?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的一位客户正在考虑将 LM5118用于他们的新产品。
它们对电源输入/输出的要求如下。
VIN=15V~28V、Vo=24V 或48V、IO=0.1A、两种电压。
它们只想使用反馈电阻比来改变输出电压(Vo)、而无需外设部件(L、C、FET、补偿 R 和 C 等)。
是否可以仅在反馈电阻器比率变化的情况下生成24V 或48V 电压?
如果是、您能否告诉我如何确定每个器件参数?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。
您好、Kazuya、
感谢您的参与。 您的意思是修改我们的 LM5158EVAL 板(https://www.ti.com/tool/LM5118EVAL)?) 如果是、则除了反馈网络之外、还需要更改更多组件、因为:
此致
应用工程学 Yohao Xi
您好 Kazuya、
Q1:通常、应该可以对两个输出电压使用 LM5118、只需更改电阻分压器即可。 此设计需要针对这两种情况做好准备、这通常会降低瞬态速度、并可能增加必要的外部组件、但总的来说、这应该是可行的。
问题2:请在快速入门计算器 中查看这两种情况:https://www.ti.com/lit/zip/snvu065
我将从48V 设计开始、然后检查它在24V 电压下是否仍然稳定。
此致、
Brigitte