This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:是否可以在反馈电阻器比率变化的情况下生成24V 或48V 电压?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035391/lm5118-is-it-possible-to-generate-24v-or-48v-with-feedback-resister-ratio-changing

器件型号:LM5118

大家好、

我的一位客户正在考虑将 LM5118用于他们的新产品。

它们对电源输入/输出的要求如下。

VIN=15V~28V、Vo=24V 或48V、IO=0.1A、两种电压。

它们只想使用反馈电阻比来改变输出电压(Vo)、而无需外设部件(L、C、FET、补偿 R 和 C 等)。

是否可以仅在反馈电阻器比率变化的情况下生成24V 或48V 电压?

如果是、您能否告诉我如何确定每个器件参数?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    感谢您的参与。 您的意思是修改我们的 LM5158EVAL 板(https://www.ti.com/tool/LM5118EVAL)?) 如果是、则除了反馈网络之外、还需要更改更多组件、因为:

    • 所有输出电容器 C9-C14的额定电压都较低、无法支持您的新输出电压。
    • D1的额定电压仅为35V。 您应该将其更改为额定电压为60V 的二极管。
    • 更换时、您可能会考虑降低输出电容器以及 D1额定电流、因为您的负载功率远小于 EVM 的额定功率。   
    • 要帮助您进行设计、请使用我们 的设计计算器:https://www.ti.com/tool/LM5118QUICK-CALC

    此致

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    非常感谢您的回复。

    下面我可以向您提出几个问题吗?

    问题1. 您是否认为 LM5118可同时用于输出电压(24V 和48V)、只需更改反馈电阻器?

    问题2. 请告诉我、在上述条件下、是否可以使用 LM5118?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    Q1:通常、应该可以对两个输出电压使用 LM5118、只需更改电阻分压器即可。 此设计需要针对这两种情况做好准备、这通常会降低瞬态速度、并可能增加必要的外部组件、但总的来说、这应该是可行的。

    问题2:请在快速入门计算器 中查看这两种情况:https://www.ti.com/lit/zip/snvu065

    我将从48V 设计开始、然后检查它在24V 电压下是否仍然稳定。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    非常感谢您的回复。

    对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。