Other Parts Discussed in Thread: DCP010512DB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCP010512DB 您好!
我正在 Beagle Bone Black Cape 中使用 DCP010512DB。 直流/直流仅用于为某些运算放大 器加电、而5V 输入来自 BBB 的相同电源。
我们希望、当 BBB 为 POWERD 时、Cape 和 BBB 都打开、但由于浪涌电流、这种情况不会发生。 当 BBB 加电时、浪涌电流会使 5V 电压产生噪声、这使得 BBB 无法正确进行初始化、从而使 Cape 加电。
我要解决这个问题的想法是在输入端使用电源开关。 稍微搜索一下、我找到 了 TPS2024IDRQ1。 我的计划是在 EN 引脚上连接3.3V BBB 输出(仅在 BBB 正确启动时打开)、使 Cape 仅在 BBB 打开后供电。
这是最佳解决方案吗? 或者还有其他方法吗? 此电源开关最适合此应用? 我应该使用另一个直流/直流转换器吗?