This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010512DB:如何处理浪涌电流?

Guru**** 2813895 points

Other Parts Discussed in Thread: DCP010512DB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036434/dcp010512db-how-to-deal-with-inrush-current

器件型号:DCP010512DB

您好!

我正在 Beagle Bone Black Cape 中使用 DCP010512DB。 直流/直流仅用于为某些运算放大 器加电、而5V 输入来自 BBB 的相同电源。

我们希望、当 BBB 为 POWERD 时、Cape 和 BBB 都打开、但由于浪涌电流、这种情况不会发生。 当 BBB 加电时、浪涌电流会使 5V 电压产生噪声、这使得 BBB 无法正确进行初始化、从而使 Cape 加电。

我要解决这个问题的想法是在输入端使用电源开关。 稍微搜索一下、我找到 了 TPS2024IDRQ1。 我的计划是在 EN 引脚上连接3.3V BBB 输出(仅在 BBB 正确启动时打开)、使 Cape 仅在 BBB 打开后供电。  

这是最佳解决方案吗? 或者还有其他方法吗? 此电源开关最适合此应用? 我应该使用另一个直流/直流转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有一个具有软启动功能的替代系列。

    http://www.ti.com/lit/pdf/SBVS276

    或者、要减少浪涌、您需要降低直流/直流输入电压的压摆。 您建议的负载开关方法听起来可能是一种可能的解决方案。