This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:如何独立于充电电流设置输出电流?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035778/bq40z60-how-can-i-set-the-output-current-independently-of-the-charging-current

器件型号:BQ40Z60

我的 bq40z60有问题。

如果我将负载(例如500mA)置于效率原理图上的 VSYS 点、 则充电电流将为500mA (充电电流预设= 1000mA)。

如果负载电流增加(例如1500mA)、电流将为-500mA。 这意味着它会消耗电池电量。

如何设置、如果适配器已安装、则切勿耗尽电池。

提前感谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在 BQ40Z60上无法实现这一点。 您可以尝试将充电器配置为 所需的电流 、它将独立于您应用的负载。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    那么高感应电阻器呢?

    我可以将我们的负载器件连接到 HSRP 点吗?

    我想在本例中、监测计不包括负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    不、我不建议将您的负载连接到高感应电阻器。

    最棒的

    Jessica