请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 我的 bq40z60有问题。
如果我将负载(例如500mA)置于效率原理图上的 VSYS 点、 则充电电流将为500mA (充电电流预设= 1000mA)。
如果负载电流增加(例如1500mA)、电流将为-500mA。 这意味着它会消耗电池电量。
如何设置、如果适配器已安装、则切勿耗尽电池。
提前感谢、
Peter
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.