This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:充电电流调节精度

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035936/bq25606-charge-current-regulation-accuracy

器件型号:BQ25606

尊敬的团队

客户的设置为 KICHG=677、RICHG=453 Ω、电阻误差为1%。

根据 第8页、ICHG_REG 为+/-6%。 充电电流是否介于1.39A 至1.599A 之间?

(677/453)* 1.06*1.01=1.599A

(677/453)*0.94*0.99=1.39A

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    当 Richg=562ohm @ VBAT=3.1V 或3.8V 时、+/-6% Ichg_reg 规范适用。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    那么 、RICHG=453 Ω、电阻误差为1%、 充电电流的值是多少?

    非常感谢

    丹尼