Other Parts Discussed in Thread: BQ24314A, BQ24381, BQ24382
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24314A 主题中讨论的其他器件: BQ24381、 BQ24382
您好!
我目前正在研究在我的设计中实现电池保护器 IC BQ24314A。 我 现在面临的一个问题是、该器件的额定电流高达1.5A、在我的应用中、当电池电量低时、我的器件在充电时可能会承受高达1.8A 的电流。 因此、我是否可以继续在我的设计中应用此器件? 我注意到、额定绝对最大电流为2.0A、因此打算使用此器件。 谢谢。
BR、
Leo