This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24314A:支持的电流超过1.5A、但低于绝对最大额定值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24314A, BQ24381, BQ24382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035304/bq24314a-supported-current-exceeding-1-5a-but-below-abs-max-ratings

器件型号:BQ24314A
主题中讨论的其他器件: BQ24381BQ24382

您好!

我目前正在研究在我的设计中实现电池保护器 IC BQ24314A。 我 现在面临的一个问题是、该器件的额定电流高达1.5A、在我的应用中、当电池电量低时、我的器件在充电时可能会承受高达1.8A 的电流。 因此、我是否可以继续在我的设计中应用此器件? 我注意到、额定绝对最大电流为2.0A、因此打算使用此器件。 谢谢。

BR、

Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    该器件显然仍可在绝对最大电流范围内正常工作、但由于某种原因而设置了1.5A 建议限值。  我不建议使用高于建议电流的电流。  通过 RILIM 选择、并非所有器件都能实现更高的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于终端应用可能会预见到高电流充电(高达1.8A)、因此我会推迟使用此保护器 IC。 如果是这种情况、产品系列中是否有能够支持高达1.8A~2A 电源电流的保护器 IC?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您可以 在 www.ti.com/battery 上找到保护器选型、 但 BQ24381和 BQ24382中的最高电流为1.7A。