主题中讨论的其他器件: UCC28064
我司使用UCC28063DR过程中,在开机启动过程中,或者UCC28063进入BURST状态时,GDA驱动本来处在关闭状态,但是不知道因何原因,在大概关断600ns后开启,导致PFC MOS上电流持续增加,μ A
如果该MOS耐冲击能力稍弱,容易出现损坏的情况。μ A
换用UCC28064同意出现类似的问题。μ A

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ken 您好、
感谢您关注 UCC28063 PFC 控制器。 使用转换程序、我了解到在启动期间或突发期间、GDA 输出有时会关闭。 此外、GDA 有时会关断、但在关断时间仅为600ns 且 MOSFET 电流上升到高于正常水平后、再次导通。 这会导致 MOS 过载。
UCC28063没有突发运行模式。 然而、当 COMP 电压由于线路或负载条件下降至< 0.125V 时、GDA 将关闭。 有时、这可能类似于突发模式行为、即使它不是突发模式、而是 COMP < 0.125V 的情况。
通过查看您的原理图、我可以看到 COMP 电容器 C114的值为"nC"、表示未组装位置。 在 C114上没有电容器、 只要 VSENSE (原理图中的 FB)在 VREF 上出现一定误差(即使是噪声)、它也允许 COMP 电压立即变化。 启动时、小的过冲会将 Vcomp 驱动为零、并关闭所有 GDA (和 GDB)。 VSENSE 在 VREF 附近振荡将导致 COMP 在0.125V 截止阈值附近上下摆动。 结果可能看起来是突发模式。
我建议使用通过正确使用 UCC28063控制器设置工具 https://www.ti.com/lit/zip/sluc292可获得的值来填充 C114
我认为 ZCDA 上的一些噪声 可能会在关断后600ns 触发 GDA 开启。 我建议将 R110和 R11从51k 更改为33k、并将 C105和 C106从20pF 更改为33pF。 这将 降低 AGND 的噪声阻抗、但在 ZCDx 上保持几乎相同的 R-C 时间常数。 (请勿将电阻器减小至低于22K。)
此致、
Ulrich