This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063DR驱动问题 μ A

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035710/ucc28063-ucc28063dr

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件: UCC28064

    我司使用UCC28063DR过程中,在开机启动过程中,或者UCC28063进入BURST状态时GDA驱动本来处在关闭状态,但是不知道因何原因,在大概关断600ns后开启,导致PFC MOS上电流持续增加,μ A

如果该MOS耐冲击能力稍弱,容易出现损坏的情况。μ A

    换用UCC28064同意出现类似的问题。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    感谢您关注 UCC28063 PFC 控制器。  使用转换程序、我了解到在启动期间或突发期间、GDA 输出有时会关闭。  此外、GDA 有时会关断、但在关断时间仅为600ns 且 MOSFET 电流上升到高于正常水平后、再次导通。  这会导致 MOS 过载。  

    UCC28063没有突发运行模式。  然而、当 COMP 电压由于线路或负载条件下降至< 0.125V 时、GDA 将关闭。  有时、这可能类似于突发模式行为、即使它不是突发模式、而是 COMP < 0.125V 的情况。

    通过查看您的原理图、我可以看到 COMP 电容器 C114的值为"nC"、表示未组装位置。  在 C114上没有电容器、 只要 VSENSE (原理图中的 FB)在 VREF 上出现一定误差(即使是噪声)、它也允许 COMP 电压立即变化。  启动时、小的过冲会将 Vcomp 驱动为零、并关闭所有 GDA (和 GDB)。   VSENSE 在 VREF 附近振荡将导致 COMP 在0.125V 截止阈值附近上下摆动。  结果可能看起来是突发模式。   

    我建议使用通过正确使用 UCC28063控制器设置工具 https://www.ti.com/lit/zip/sluc292可获得的值来填充 C114

    我认为 ZCDA 上的一些噪声 可能会在关断后600ns 触发 GDA 开启。  我建议将 R110和 R11从51k 更改为33k、并将 C105和 C106从20pF 更改为33pF。  这将 降低 AGND 的噪声阻抗、但在 ZCDx 上保持几乎相同的 R-C 时间常数。  (请勿将电阻器减小至低于22K。)  

    此致、
    Ulrich