This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25157:bq25157是否具有非易失性存储器?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035799/bq25157-has-bq25157-non-volatile-memory

器件型号:BQ25157

大家好、

我想使用 bq25157 PMIC。 有一个问题;

如果所有电源都出现故障、bq25157是否可以保留信息寄存器?  是否具有 bq25157非易失性存储器?

谢谢您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    如果充电器的 CSOUT 引脚(BAT+)降至2.2V 以下、则寄存器复位为默认值。  充电器没有非易失性存储器。

    此致、

    Jeff