This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:输入源为拖拉机蓄电池、输出电压不固定(在12V 至14.7V 之间变化)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033674/tpsm5d1806-input-source-is-tractor-battery-and-output-voltage-is-not-fixed-vary-12v-to-14-7v

器件型号:TPSM5D1806

尊敬的 TI:

我想将 TPSM5D1806用于我的应用。 它可以支持4.5V 至15V 的输入电压。 电池满电压为12.6及以上。 但是、当发动机处于运转状态时、蓄电池电压为13.7V 至14.7V。

1) 1)在这种情况下会发生什么情况?  

2) 2)它是否适合我的应用?

要求:

输入源:蓄电池(拖拉机)

完全充电电压:12.6及以上

发动机运行条件:13.7V 至14.7V

蓄电池:12V/80Ah

输出电压:

1) 3.3V/3A

2) 5V/3A

谢谢  

Sagar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您能帮您回答吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    是的、TPSM5D1806可以满足您的应用需求。 在发动机运行期间、当输入电压介于13.7V 至14.7V 之间时、模块的占空比将发生变化、以便分别将输出调节至3.3V 和5V。 假设输入电压不会快速变化(例如13.7V 至14.7V 大约为微秒)、系统不应看到任何与线路或 PVIN 电压变化相关的瞬态事件。

    在使用 TPSM5D1806的设计过程中、请联系我们以获得所需的任何帮助。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alec Biesterfeld

    感谢您的回复。

    我将很快更新测试报告。

    谢谢、此致  

    Sagar