This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ75614EVM-021:通信协议/寄存器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79600EVM, BQ79616, BQ75614EVM-021, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035423/bq75614evm-021-communication-protocol-registers

器件型号:BQ75614EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616-Q1BQ79600EVMUSB2ANY

定制 PCB 仅使用一个具有隔离电路的 BQ79616-Q1芯片与 MCU 进行通信。  

BQ79616EVM 没有隔离电路、我认为这就是为什么它必须与 BQ79600EVM 配合使用的原因。  

BQ75614与 BQ79616的通信协议、消息序列、寄存器等是否相同? 如果是这种情况、将 BQ75614EVM-021与配合使用可加快开发速度。 BQ75614是否有单独的 GUI?

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    两个器件之间的通信协议和消息是相同的。 由于 BQ75614是不可堆叠的14通道且具有电流感应 ADC、因此寄存器映射略有不同、但大多数寄存器是相同的。 您可以在相应的器件数据表中看到差异。

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用 GUI 和 USB2ANY 直接与 BQ75614EVM 通话、而无需使用 BQ79600EVM?  

    在固件开发方面、请评论哪种开发设置最接近定制 PCB:

    定制 PCB:MCU;一个 BQ79616芯片;隔离芯片

    DEV 设置1:TMS570 Launchpad   GUI      USB2ANY      BQ75614EVM

    开发设置2:TMS570 Launchpad   BQ79600EVM   GUI    USB2ANY   BQ79616EVM

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    是的、您可以将 BQ75614EVM 与 USB2ANY 和 GUI 配合使用、而无需 BQ79600EVM。

    在设置时、您在这里提到的所有这些都将用于最终系统解决方案中、具体取决于应用。 我们有使用 BQ79600作为基础器件的堆叠系统和一堆 BQ79616器件、但我们还有一个系统、其中 MCU 可以直接与具有或不具有隔离器件的 BQ79616器件通信。

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用程序不会堆叠 BQ79616器件、而只使用1个 BQ79616芯片。 我拥有 TMS570、BQ79600EVM、USB2ANY 和 BQ79616EVM 的硬件。  

    能否仅使用 BQ79616EVM、USB2ANY 和 BQautoeval GUI 运行 GUI? 此设置将最接近应用程序。 我 想了解是否必须使用 BQ79600EVM。  

    该应用使用与 TMS570非常不同的 MSP430。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 USB2ANY 和 BQautoeval GUI 运行 BQ79616。

    BQ79600EVM 不是必需的。