主题中讨论的其他器件:BQ79616-Q1、 BQ79600EVM、 USB2ANY
定制 PCB 仅使用一个具有隔离电路的 BQ79616-Q1芯片与 MCU 进行通信。
BQ79616EVM 没有隔离电路、我认为这就是为什么它必须与 BQ79600EVM 配合使用的原因。
BQ75614与 BQ79616的通信协议、消息序列、寄存器等是否相同? 如果是这种情况、将 BQ75614EVM-021与配合使用可加快开发速度。 BQ75614是否有单独的 GUI?
谢谢、
Priya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
定制 PCB 仅使用一个具有隔离电路的 BQ79616-Q1芯片与 MCU 进行通信。
BQ79616EVM 没有隔离电路、我认为这就是为什么它必须与 BQ79600EVM 配合使用的原因。
BQ75614与 BQ79616的通信协议、消息序列、寄存器等是否相同? 如果是这种情况、将 BQ75614EVM-021与配合使用可加快开发速度。 BQ75614是否有单独的 GUI?
谢谢、
Priya
是否可以使用 GUI 和 USB2ANY 直接与 BQ75614EVM 通话、而无需使用 BQ79600EVM?
在固件开发方面、请评论哪种开发设置最接近定制 PCB:
定制 PCB:MCU;一个 BQ79616芯片;隔离芯片
DEV 设置1:TMS570 Launchpad GUI USB2ANY BQ75614EVM
开发设置2:TMS570 Launchpad BQ79600EVM GUI USB2ANY BQ79616EVM
Priya
您好、Priya、
是的、您可以将 BQ75614EVM 与 USB2ANY 和 GUI 配合使用、而无需 BQ79600EVM。
在设置时、您在这里提到的所有这些都将用于最终系统解决方案中、具体取决于应用。 我们有使用 BQ79600作为基础器件的堆叠系统和一堆 BQ79616器件、但我们还有一个系统、其中 MCU 可以直接与具有或不具有隔离器件的 BQ79616器件通信。
此致、
维克托。
应用程序不会堆叠 BQ79616器件、而只使用1个 BQ79616芯片。 我拥有 TMS570、BQ79600EVM、USB2ANY 和 BQ79616EVM 的硬件。
能否仅使用 BQ79616EVM、USB2ANY 和 BQautoeval GUI 运行 GUI? 此设置将最接近应用程序。 我 想了解是否必须使用 BQ79600EVM。
该应用使用与 TMS570非常不同的 MSP430。