This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:PIN15/PIN16 AC 下冲电压规格请参阅

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035228/ucd3138128-pin15-pin16-ac-undershoot-voltage-spec-consult

器件型号:UCD3138128

大家好、

客户现在发现引脚15/pin16上的下冲电压超过-0.3V 持续8.4ns、最大下冲电压可达到-0.46V_AC。 请帮助我们判断下冲是否符合我们的器件要求。 请在下面找到详细的测试波形。 非常感谢。

下面列出了绝对最大额定值供您参考。 根据我的理解、-0.3V 是指直流电压、对吧? 那么、AV 下冲电压的要求是什么?  

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stanley、

    如果负电压不会使 ESD 二极管导通、则没关系。 由于尖峰持续8.4ns、我认为 ESD 二极管不会导通。 风险很小。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复。 那么、导致 ESD 二极管导通的典型持续时间是多少? 客户可以再次检查潜在风险。

    最棒的

    斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小于30ns。