请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138128 大家好、
客户现在发现引脚15/pin16上的下冲电压超过-0.3V 持续8.4ns、最大下冲电压可达到-0.46V_AC。 请帮助我们判断下冲是否符合我们的器件要求。 请在下面找到详细的测试波形。 非常感谢。
下面列出了绝对最大额定值供您参考。 根据我的理解、-0.3V 是指直流电压、对吧? 那么、AV 下冲电压的要求是什么?
最棒的
斯坦利