Other Parts Discussed in Thread: TPS92390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92390 降级:
我们使用 tps92390作为 LED 驱动器、输入5V、输出20V、4个灯串 LED、每个灯串的电流为80mA。 LED 闪烁、通电时不稳定。 原理图和测试波形如下所示、请帮助 进行分析、谢谢!
原理图:
LED+、正常为20V、但最大接近40V。

FB 波形:

SD 波形: