This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:使用 tps92390 LED 闪烁、不稳定。

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035088/tps92390-use-tps92390-led-blink-unstable

器件型号:TPS92390

降级:

  我们使用 tps92390作为 LED 驱动器、输入5V、输出20V、4个灯串 LED、每个灯串的电流为80mA。 LED 闪烁、通电时不稳定。 原理图和测试波形如下所示、请帮助 进行分析、谢谢!

  原理图:

LED+、正常为20V、但最大接近40V。  

FB 波形:

SD 波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件似乎一直处于关断和重启状态。 我们需要首先找到触发故障的位置。 INT 引脚的状态是什么? 您能否读取寄存器 SUPPLY_FAULT_STATUS、BOOST_FAULT_STATUS 和 LED_STATUS?