This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:正负(+/-50V)电源

Guru**** 2515335 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033972/lmg1210-positive-and-negative--50v-supply

器件型号:LMG1210

您好!

我阅读了有关 LMG1210 GaN 电源的 TI 论坛。 我想确认我可以为 GaN 电源使用正负(+/-45V)电源。 请参阅附件。

我计划移除 BST 二极管并使该引脚悬空。
电路设计为使用 PWM 输入运行、因此我计划将 EN 连接到高电平
我的问题与其他电源有关、并在所附图(HB、VDD、VIN、PWM 输入基准以及 DHL 和 DLH 基准)中添加了问号。
我是否应该更改任何其他参数以运行+/-45V 中的 LMG1210

此致、
穆斯塔法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、  

    感谢您的提问。

    VDD、VIN、PWM、EN、DHL 和 DLH 都必须以 VSS 为基准。  如果您将-45V 视为 GND (VSS)、并根据该值进行所有数学运算、您应该会觉得很好。

    您可以直接在 VDD 上提供以 VSS 为基准的5V 电压、只需将 VIN 连接到 VDD 即可。 这意味着 VSS 将处于-45V、VDD 将处于-40V。 您需要使用浮动电源来确保 VDD 真正以-45V 为基准。 其他输入也是如此。  

    在 HB-HS 方面、您将需要从 HB-HS 到 HB 基准 HS 的另一个浮动电源(隔离式电源)来为 HB HS 供电。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    感谢您的回复。
    我根据您的响应更新了原理图、您是否介意查看一下。 谢谢你

    此外、对于 PWM 输入、我需要一个电平转换器、TI 是否有任何可以用来对 PWM 信号进行电平转换的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、  

    当不使用 LDO (当 VDD 直接由5V 供电时)、我们建议将 VIN 短接至 VDD。  

    此外、HB 浮动电源应以 HS 为基准、而不是以 Vbus 为基准。 当低侧 FET 闭合时、开关节点(HS)可变为-45V、而当高侧 FET 闭合时、开关节点(HS)可变为高达45V、因此 HB-HS 上的电源应能够处理此问题、这就是您需要隔离式/浮动电源的原因。

    对于输入、您可能需要一个隔离器: https://www.ti.com/isolation/overview.html

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    再次感谢您、抱歉我误解了您。 我修正了将 VDD 连接到 VIN 并从 HS 作为参考 HB 的设计、因此当 HS 由于输入信号而变化时、HB 将始终跟随它并比 HS 多5V。  

      

    此致、
    穆斯塔法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、  

    感谢您共享更新后的图像。 您的理解是正确的。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Leslie