This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:设置与数据表上列表不同电阻器时的软启动时间。

Guru**** 2392635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034410/tps543b20-soft-start-time-when-setting-different-resister-from-list-on-datasheet

器件型号:TPS543B20

您好!

我们可以在数据表 P.8中找到带 RSS 电阻器的软启动时间设置。   如果我的客户设置了列表中未包含的不同电阻器、那么软启动时间是多少?  请告诉我们软启动时间和电阻的公式。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    我们的专家 David 将进行检查、然后马上回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    TPS543B20使用10个离散软启动时间、可通过 SS 引脚上的电阻进行选择。 启动时、TPS543B20将在 SS 引脚上施加电流源、读取电压、然后在内部选择软启动时间。 如果客户使用的电阻不同于表1中指定的电阻、我无法保证 SS 时间选择、因为器件会将电压解释为离散选择。

    例如、如果客户在软启动引脚上使用10千欧电阻器、则器件将读取电压并根据其内部逻辑将软启动时间解密为1ms 或2ms。 这尚未完全表征、因此该表指示建议使用容差为1%的 E48电阻器、因为这些是我们对此器件进行验证/测试的值。  

    客户能否使用上表中的电阻之一?

    此致、

    Alec Biesterfeld