请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543B20 您好!
我们可以在数据表 P.8中找到带 RSS 电阻器的软启动时间设置。 如果我的客户设置了列表中未包含的不同电阻器、那么软启动时间是多少? 请告诉我们软启动时间和电阻的公式。
谢谢、此致、
M.Hattori。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
哈托里-圣、
TPS543B20使用10个离散软启动时间、可通过 SS 引脚上的电阻进行选择。 启动时、TPS543B20将在 SS 引脚上施加电流源、读取电压、然后在内部选择软启动时间。 如果客户使用的电阻不同于表1中指定的电阻、我无法保证 SS 时间选择、因为器件会将电压解释为离散选择。

例如、如果客户在软启动引脚上使用10千欧电阻器、则器件将读取电压并根据其内部逻辑将软启动时间解密为1ms 或2ms。 这尚未完全表征、因此该表指示建议使用容差为1%的 E48电阻器、因为这些是我们对此器件进行验证/测试的值。
客户能否使用上表中的电阻之一?
此致、
Alec Biesterfeld