This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:LM73100

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034664/lm73100evm-lm73100

器件型号:LM73100EVM

大家好    ,我想知道对于优先级电源多路复用器配置中的两个器件的 LM73100RPWR 芯片和散热过孔,其中一个输入为5VDC 1.2A,另一个备用电池为2.0A 时为3.2VDC,布局建议是什么?  是否应使用导电环氧树脂填充过孔(对于在钻头上镀6密耳的器具而言非常昂贵)? 标准1oz 铜是否足够?  考虑到器件通道的宽度仅为12mil、因此不允许在通道焊盘上放置多(3)个过孔(6mil)。

感谢您提供所有热布局指导