Other Parts Discussed in Thread: LMR12010, LM2734, LMR50410, LMR14010A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR12010 主题中讨论的其他器件: LM2734、 LMR50410、 LMR14010A
您好、TI 专家。
客户对同步降压稳压器的替代产品有疑问。
我们正在寻找一款 Silergy 的 SY8113C 替代产品。 (请参阅随附的数据表)
但是、条件如下。
---------------------------------------- --
必须为引脚对引脚。
输入:3V 至18V
输出:0.8V 至5V/1A 或更高
4.同步方法
---------------------------------------- --
客户发现 LMR12010和 LM2734器件满足上述条件。
Q1) LMR12010和 LM2734是同步方法吗?
Q2)是否有其他替代 SY8113C 的器件?
请检查。 谢谢你。