This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR12010:同步降压稳压器查询

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR12010, LM2734, LMR50410, LMR14010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035049/lmr12010-synchronous-step-down-regulator-inquiry

器件型号:LMR12010
主题中讨论的其他器件: LM2734LMR50410LMR14010A

您好、TI 专家。

客户对同步降压稳压器的替代产品有疑问。

我们正在寻找一款 Silergy 的 SY8113C 替代产品。 (请参阅随附的数据表)

e2e.ti.com/.../SY8113.pdf

但是、条件如下。
---------------------------------------- --
必须为引脚对引脚。
输入:3V 至18V
输出:0.8V 至5V/1A 或更高
4.同步方法
---------------------------------------- --

客户发现 LMR12010和 LM2734器件满足上述条件。

Q1) LMR12010和 LM2734是同步方法吗?

Q2)是否有其他替代 SY8113C 的器件?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    LMR12010和 LM2734都是异步转换器。 LMR14010A 也是 P2P 但也是异步的。 除了最小 VIN 之外、其他可能在这里工作的 P2P 同步转换器是 LMR50410。

    谢谢、
    模块