Other Parts Discussed in Thread: LM36274
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM36274 您好!
使用 LM36274作为 LED 背光驱动器的客户平板电脑项目。 在测试过程中、发现功耗过大。 具体说明如下:
在飞行模式下、在最大亮度条件下测量的电流为624mA、最小明亮屏幕条件为77.18mA、在屏幕未亮起条件下测量的电流为13mA。 因此、可以计算 出屏幕的功耗 约为546.82mA (624-77.18mA)。 这对于平板电脑来说太大了。
LM36274的原理图如下所示。

相应的寄存器设置如下。
lcd_write_byte(0x0D,0x1E); MDELAY(1); lcd_write_byte(0x0E,0x1E); MDELAY(1); lcd_write_byte(0x09,0x99); MDELAY(1); lcd_write_byte(0x03,0x07); MDELAY(1); lcd_write_byte(0x02,0x69); MDELAY(1); lcd_write_byte(0x08,0x1F);
因此、我们的客户 希望了解如何设置背光 LED 的最大电流。 您能就这个问题给我们一些建议吗?
谢谢、
此致。
Lumina