This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:设置背光 LED 的最大电流

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033953/lm36274-setting-the-maximum-current-of-the-backlight-led

器件型号:LM36274

您好!

使用 LM36274作为 LED 背光驱动器的客户平板电脑项目。 在测试过程中、发现功耗过大。 具体说明如下:

在飞行模式下、在最大亮度条件下测量的电流为624mA、最小明亮屏幕条件为77.18mA、在屏幕未亮起条件下测量的电流为13mA。 因此、可以计算 出屏幕的功耗 约为546.82mA (624-77.18mA)。 这对于平板电脑来说太大了。

LM36274的原理图如下所示。

相应的寄存器设置如下。

lcd_write_byte(0x0D,0x1E);
MDELAY(1);
lcd_write_byte(0x0E,0x1E);
MDELAY(1);
lcd_write_byte(0x09,0x99);
MDELAY(1);
lcd_write_byte(0x03,0x07);
MDELAY(1);
lcd_write_byte(0x02,0x69);
MDELAY(1);
lcd_write_byte(0x08,0x1F);

因此、我们的客户 希望了解如何设置背光 LED 的最大电流。  您能就这个问题给我们一些建议吗?

谢谢、

此致。

Lumina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我对您的描述不是很了解。 您能帮我详细介绍一下吗

    • 从何处测量系统电流、LED 电流或电感器电流的电流?
    •  最大/最小/光照亮度之间的不同设置是多少、不同的 PWM 占空比或不同的寄存 器设置值如何?
    • 您如何获得屏幕消耗量? 我没有看到 最大亮度电流减最小亮度电流的含义。 它们处于不同的状态、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我如何设置  PWM 占空比以及需要设置哪个寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhongyu、

    我认为无法调节输出电流占空比。 该器件可控制输出峰值电流以设置亮度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何设置器件输出峰值电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器0x04和0x05。 此外、您还可以使用具有不同占空比的外部 PWM 信号来获取不同的输出电流。