请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65150 您好!
我们在设计中使用 TPS65150。 根据数据表第7.3.5节、VCOM 将在 VCPI 达到其最终值时启动。
我们希望在 VGH 达到其最终值时 VCOM 开始排序。
默认情况下、VGH 达到其最终值之前、VCOM 处于上升状态。
附上了供您参考的捕获。

请建议是否有任何选项为 VCOM 提供更多延迟
谢谢、此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.