This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034139/tps65150-tps65150

器件型号:TPS65150

您好!

我们在设计中使用 TPS65150。 根据数据表第7.3.5节、VCOM 将在 VCPI 达到其最终值时启动。
我们希望在 VGH 达到其最终值时 VCOM 开始排序。

默认情况下、VGH 达到其最终值之前、VCOM 处于上升状态。
附上了供您参考的捕获。

请建议是否有任何选项为 VCOM 提供更多延迟

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shafiq、您好!

    您的设计中 CTRL 引脚的状态是什么? 我提出的原因是、当 CTRL 连接到 Vin 时、VGH 应几乎与 VCPI 同时上升、VCOM 应在 VCPi 上升后开始上升、如数据表中的下图所示。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的辽卡特:

    感谢您的回复。
    CTRL 连接到 VIN。

    但 Vcom 在 VGH 之前上升。

    此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    如果 CTRL 连接到 Vin、这意味着应用不使用栅极脉冲调制。 在这种情况下、我建议将 VCPI 用于 LCD 显示屏的 VGH 电源。 VCPI 是完全稳压输出、适合驱动显示屏的 VGH 输入。

    此致、

    辽卡特