This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:关于输出过压保护电路

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034451/ucc28782-about-the-output-overvoltage-protection-circuit

器件型号:UCC28782
Thread 中讨论的其他器件:TL431

大家好、TI 团队、

我正在考虑 输出 OVP。

我想在次级侧使用 TL431和光电耦合器来应用 OVP、因为我要使其成为高精度 OVP。

停止模式需要锁存器、而 IC 使用的是 UCC28782CD。

我用光电耦合器拉低 FLT 端子、但它只在 AAM 模式下停止。

规格是否仅在内部恒定电流流动(即 ABM 模式和 AAM 模式)时判断 VNTCTH?
我想在满负载区域应用 OVP。
可以使用图中所示的光电耦合器+晶体管上拉 VS 端子吗? 你有任何疑虑吗?

是否有更简单、更好的推荐电路?

此致

Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu、

    不建议上拉 VS 引脚电压以触发一些保护。 因为 VS 引脚将在不同的时隙感应不同的信号。 额外的电路还会为 VS 引脚节点带来一些电容,这是我们的设计所不能预料的。

    但是、您可以通过 使用您希望上拉 VS 引脚的类似电路将 CS 引脚上拉至高于1.2V 的一点来触发 OCP。 相应的器件为 UCC28782BDL。  

    谢谢。