This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625-Q1:当 Cin = 0时操作芯片

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM63625-Q1, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033935/lm63625-q1-operate-the-chip-when-cin-0

器件型号:LM63625-Q1
主题中讨论的其他器件: LM61460

大家好、

我们使用的是"LM63625-Q1"芯片。 我们需要在我的终端客户的测试项目下执行以下操作。

测试项目是0V-14V 输入 Vin、Iload = 0A、我们不在芯片输入侧放置任何输入电容。 我们发现 LM63625-Q1在上电时损坏。 损坏行为:内部 H/S MOSFET 短路、Vin = Vout。

我们可以预期芯片运行异常、但我不知道当时为什么 IC 损坏、因为我们的 ILOAD = 0A、这意味着电源线(30cm)中的 L (di/dt)影响很小。  

您能不能帮助解释一下芯片目前损坏的原因?

此外、我们在相同条件下测量了 LM61460、但 LM61460未损坏。  

您能告诉我哪个参数可以判断芯片是否损坏?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    是否会造成100%的损坏? 您能否在为器件加电时测试 Vin、SW 和 Vo 波形?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、它是100%损坏。 我们更改了三个芯片。 行为是相同的。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    它是受破坏后的波形、您有没有

    器件正常工作的波形  

    2.损坏波形

    3您能否共享原理图和 布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    由于机密数据、让我们通过邮件来讨论。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    当然、请向我发送电子邮件至 daniel-li@ti.com