This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:UCC28019

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033555/ucc28019-ucc28019

器件型号:UCC28019
主题中讨论的其他器件: UCC28180

您好!

我计算了2000瓦额定电压下的230V-2V-400Vdc。 我在电流和电压的输出波形中得到纹波。 我已经尝试更改滤波电容器 C OUT、但输入波形会失真。 您能帮我完全减少纹波吗?

我附加了下面的电路和输出图像以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您将无法"完全"移除输出纹波、但您可以通过适当的组件选择对其进行优化。  您的补偿看起来是关闭的、看起来您需要更多的输出电容(在提供的图形中很难看到组件缩放)。  请使用设计计算器(提供的链接)选择合适的组件值。

    https://www.ti.com/tool/UCC28019-DESIGN-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅在选择组件时使用了设计计算器工具。

    UCC28019的效率是否可以达到98%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mownika、您好、我认为在这些条件下、实际上无法实现98%的效率。   您的组件选择和 PCB 注意事项可能会非常昂贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 您能不能建议在这个 UCC28019中实现最大效率。我想提高效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大效率主要取决于物理特性;您所使用的组件的特性和 PCB 设计。 您需要通过仔细选择(包括低 ESR 电容器、低 Rdson FET 等)来最大限度地减少所有组件中的 IxR 压降、更大限度地减少 PCB 布线损耗、更大限度地降低 FET 和磁性元件中的开关损耗/低效率等  这就需要考虑设计人员的成本和工作量。 这实际上不是一个我可以为您或您的设计回答的问题。

    作为参考、UCC28019 EVM 在350W 时的峰值效率为97.3%: https://www.ti.com/lit/pdf/sluu272

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 您能不能建议使用一个具有2kw 功率、效率约为96-96%的模拟控制器。 我需要设计一个用于2kw 功率的模拟控制器、即230V 交流- 400V 直流转换。 请在这方面帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在德州为 UCC28019提供的设计中,是否可以查看桥式整流器、升压转换器等子电路。 我是指 FET 和二极管的实际配置。 我们能否打开子电路并对组件进行更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2kW 设计的 PFC 部分、UCC28180可能适合您: https://www.ti.com/product/UCC28180