请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 尊敬的 TI 团队:
我们正在尝试将 BQ40Z80 IC 连接到我们的7节电池组。
我们无法打开充电和放电 FET。 从 BSQ 中、我们可以看到报告了 CUV 和 COV。 我们注意到电芯1和2的电压读数不正确。 电池1和2的测量电压约为3.45V。
我们认为这是禁用 FET 的误差。
您能告诉我们可能的根本原因吗? 除此之外、您是否看到基于屏幕截图的任何其他错误?