This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池电压读数不正确

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034329/bq40z80-cell-voltage-readings-are-incorrect

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 TI 团队:

 

我们正在尝试将 BQ40Z80 IC 连接到我们的7节电池组。

 

我们无法打开充电和放电 FET。 从 BSQ 中、我们可以看到报告了 CUV 和 COV。 我们注意到电芯1和2的电压读数不正确。 电池1和2的测量电压约为3.45V。

 

我们认为这是禁用 FET 的误差。

 

您能告诉我们可能的根本原因吗? 除此之外、您是否看到基于屏幕截图的任何其他错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您使用的是 EVM 还是自己的设计?

    最棒的

    Jessica