This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:Samsung Galaxy S8可以#39;t 在 CDP 模式下充电

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2546, TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034075/tps2546-samsung-galaxy-s8-can-t-be-charging-in-cdp-mode

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件:TPS2549TPS2547

您好!

  我们发现 Samsung S8无法使用 TPS2546/TPS2549在 CDP 模式下正常工作。 下面是原理图和波形:

Vbus 降至0V 然后返回5V 后,Samsung Galaxy S8在 SDP 模式下工作。 我不知道这段时间发生了什么。

你有什么建议吗?

谢谢。