This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我可以寻求帮助吗? 我的客户有4个串联的 LG MJ1 18650 3500mAh 电池。 我们需要一个 IC 来生成12V 和4A 输出。 可以帮帮我吗?
我看过 TPS552882、但不确定这是否合适。 我们需要一个简单的独立解决方案、无需与任何 CPU 或控制器进行通信、因为客户将使用该解决方案为一些线性传动器供电。 并希望使组件尽可能小。
我希望您能收到您的建议。
此致、
Gerald
您好、Zack、
关于此问题、我将 TPS552882作为客户可能会考虑的候选器件。 您能否确认这是否适合 上述要求的独立解决方案? 但是、该器件的问题在于其可用性、我们的客户处于原型设计阶段、因此不需要太多数量、但很快就能实现大规模生产。 他预计会有1、000到5、000个芯片。
此外、如果可能、他需要两个输出12V 和5V>
1:14.8V 至12V 和4A
2:14.8V 或12V 至5V 和1A
我希望您能进一步帮助我们。 非常感谢。
此致、
Gerald
您好 Gerald、
TPS552882应适合这两种应用。
有关可用性、请联系 BU 营销团队。