This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:生成12V 和4A 输出

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033485/tps552882-generate-12v-and-4a-output

器件型号:TPS552882

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我的客户有4个串联的 LG MJ1 18650 3500mAh 电池。 我们需要一个 IC 来生成12V 和4A 输出。 可以帮帮我吗?
我看过 TPS552882、但不确定这是否合适。 我们需要一个简单的独立解决方案、无需与任何 CPU 或控制器进行通信、因为客户将使用该解决方案为一些线性传动器供电。 并希望使组件尽可能小。

我希望您能收到您的建议。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我是否知道4个 LG MJ1 18650 3500mA 电池的电压范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    LG MJ1的总安全电压范围为2.50V 至4.20V。 因此、考虑4节串联电池、电压范围将约为10V 至16.8V。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    关于此问题、我将 TPS552882作为客户可能会考虑的候选器件。 您能否确认这是否适合 上述要求的独立解决方案? 但是、该器件的问题在于其可用性、我们的客户处于原型设计阶段、因此不需要太多数量、但很快就能实现大规模生产。 他预计会有1、000到5、000个芯片。

    此外、如果可能、他需要两个输出12V 和5V>
    1:14.8V 至12V 和4A
    2:14.8V 或12V 至5V 和1A

    我希望您能进一步帮助我们。 非常感谢。

    此致、
    Gerald  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    TPS552882应适合这两种应用。

    有关可用性、请联系 BU 营销团队。